结果:找到"厚生0805电阻 材质",相关内容1000条
- 疯狂!大涨1200元/吨!100多家企业集体涨价!
- 近日,国际油价持续上涨,延续了创五个多月来新高的走势。布伦特原油价格突破每桶90美元大关,创下2月初以来最大单周涨幅。WTI原油价格86.73美金,今年以来上涨21%。化工:暴涨1200元/吨,万华、利华益等多家企业宣布涨价“金三银四”期间,多家化工企业发函宣布涨价,广西联壮科技称,硫酸钡产品在原价基础上上涨150元/吨。山西富化化工表示,沉淀硫酸钡在原价基础上上涨150元/吨。江苏达美瑞新材料表示,聚酯920、940、950、955价格上调200元/吨。据涂料采购网不完全统计,40多种重要化工品价格上涨,涨幅居前的品种分别是煤焦油(山西)、氟化铝、NYMEX天然气、二氯甲烷(华东)、WTI...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 原材料 材料 金属材料 塑胶材料 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-18 16:53:00
- 立创的面板打印真的太牛了吧
- 第一次打印面板,打印的出来的产品材质和手感都挺好的,就是犯了一个每一个新手打印都会有的失误,只顾着画,没有考虑到尺寸的问题,本来想弄成小小的亚克力材质的钥匙扣,做出来变成了大大的钥匙扣,现在的用处应该就是当装饰品和扇风了吧,算是买了一个教训了吧,所以新手打印面板的朋友们,下单的时候一定一定要看自己的尺寸大小啊,实在不行用一下智能尺寸吧,掂量一下自己的面板大小吧,不说了,我要去重新量自己的面板大小下单去了
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: #面板材质和打印效果 发帖人:吃果冻的西瓜 发帖时间:2023-04-26 17:50:00
- 干货!晶振材质及性能分类汇总
- 日常采购中,总会有客户会问到石英晶振和陶瓷晶振有什么区别?根据生产制作材料,晶振可以分为石英晶振和陶瓷晶振,根据字面意思也就是前者为石英材质生产的石英晶体,后者则是陶瓷材质所生产的陶瓷谐振器。1、按制作材料,分为石英晶振和陶瓷晶振。石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本结构大致是从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振材质 晶振分类 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-21 16:39:00
- 松下推出高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列(免费领取新品)
- 近年来,以汽车领域和工业领域为中心,对元器件如何对应高耐热和高可靠性提出了强烈的要求。松下电器针对这些要求,推出可对应严苛热环境的高耐热·高可靠性的贴片电阻ERJH系列!为了让大家更好地了解产品,这里特别准备了样品供大家申请,请务必看到最后哦。详细产品视频,点击链接进行观看:https://www.bilibili.com/video/BV18L411W7fQ?share_source=copy_web产品特点①高耐热性:●最高工作温度从155℃提高到175℃●额定工作温度从70℃提高到105℃(直到105℃,仍能100%保证额定性能)②高可靠性:在-55℃/+175℃的热冲击试验中保证10...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电阻 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-07-06 15:04:00
- 电阻坏了是否可以直接连以及怎么检测
- 电阻坏了可直接连吗? 电阻坏了不能直接连,电阻是降低电压的,直接连会电阻电路不能正常工作,严重的可能会烧毁电路。 图 电阻坏了如何测出来? 相信大家都知道,一个产品由于种种原因,有好的也有坏的,电阻也不例外。因此,懂得检测电阻的好坏是很重要的一个方面。那么您知道如何检测电阻的好坏呢?下面小编为您介绍: 检测电阻好坏的方法: 一、外观检查 查看标志清晰,保护漆完好,无烧焦,无伤痕,无裂痕,无腐蚀,电阻体与引脚紧密接触等。对于电位器还应检查转轴灵活,松紧适当,手感舒适。有开关的要检查开关动作是否正常等。 二、万用表检测 1、用指针万用表判定电阻的好坏时,要先选择测量档位,再...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电阻器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-10 14:25:00
- 阻抗神器和si9000计算数据不一样,板材数据不能用阻抗神器上的吧?
- 圈出来的数据都不一样,应该不能准确的算出来吧,用si9000算准确吧?有人又发现这样的问题吗???
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 神器 板材数据 计算 发帖人:JunJio 发帖时间:2020-03-13 10:04:00
- 嘉立创阻抗多层板:四层,2MM厚板子
- 阻抗计算神器好像没有板厚为2MM板厚的阻抗计算选项。可否考虑加上?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 四层,2MM厚板子,阻抗 发帖人:Laike 发帖时间:2019-01-01 10:07:00
- 讨论电路设计中,电容材质对电路稳定性的影响,欢迎各位讨论拍砖
- 有一天接到一个客户的投诉,客户的板子是一个电压采集电路,在商城购买的两批电容,第一批使用时候没有问题,在第二批购买使用时,出现了电压采样电压不稳定的现象,于是我查看了下客户的电路,以及该电容的信息,我发现这款电容的材质是一款Y5V,Y5V材质在电容材质中是较不稳定的一种,在改商品规格书中也有写到(下图)。这样一款不稳定的材质的电容,应用在一个采集电路的输入端,这样容值的变化难免会造成电压的不稳定。插个题外话,为什么Y5V材质的温漂这么差,还有存在的必要,还是说什么场合有他的特殊应用欢迎大家一起讨论拍砖。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电容材质 Y5V 发帖人:立创工程小李 发帖时间:2018-06-11 18:21:00
- 请问一下现在商城里的厚生0805电阻都是什么材质?
- 请问一下现在商城里的厚生0805电阻都是什么材质?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 厚生0805电阻 材质 发帖人:梦辰 发帖时间:2017-11-08 11:52:00
- 可贴元件0805红色质量问题。
- 前两天贴了20片板子(SMT170814029),板上有80个0805红色LED(C2295),72个0805绿色(C2297),67个白色(C34499)红色一组并联,绿色一组并联,白色一组并联。刚拿到板子时,看着加工是没得说的,比手工焊强了100倍。本来还想发图赞一下的。可是搞了半天,没了这了闲情。20片板子,20*80,1600个红色LED,平均每片板有5个是坏的.损坏率6%.测试条件是1.8V180mA恒流源点亮。绿色,白色没有任何问题,点亮100%,亮度一致。唯有这个红色,质量问题?回流焊温度太高??,我认为质量的问题更多些,从焊点,灯珠表面来看,焊接温度是没有问题。总得来说,修了...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 0805 红色LED 发帖人:点点滴滴 发帖时间:2017-08-18 19:27:00
返回